En el caso del registro de datos por intervalos, éste se realiza a un intervalo de tiempo fijo, que por defecto está establecido en 10 s. Puedes ajustar el intervalo de tiempo.
El registro por intervalos de tiempo es más sencillo y, por tanto, menos propenso a errores. No es necesario especificar una tarea para la grabación.
Siempre que sea posible, utilice este tipo de registro de tendencias.
-
Haga doble clic en un objeto «Trend Recording» en el árbol de dispositivos.
Se abre el editor correspondiente. En la vista de árbol de la configuración de tendencias, se selecciona la entrada superior y a la derecha se ve la configuración actual en «Record Settings».
-
Seleccione la opción «Registro por intervalo de tiempo».
El grupo «Interval Settings» aparece debajo del botón de opción.
-
Debajo de «Configuración del intervalo», especifique una hora en el campo de entrada «Intervalo de tiempo». Los valores de las variables se registrarán en este intervalo de tiempo.
La grabación se realiza de forma sincrónica.
Por ejemplo: